我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMXPRA0100支持使用BMXNOE0100模块吗?
问题描述:
BMXNOE0100模块是否可以在BMXPRA0100中使用?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

支持

BMX PRA 0100模块支持以下模块:

1.任何离散输入/输出模块

2.任何模拟输入/输出模块

3.一个BMX NOE 0100以太网模块(如有必要), 但是无法配置IO扫描,因为BMXPRA0100 drop不支持IO扫描。