我们今天能为您提供什么帮助?

M340是否支持以太网远程IO?

问题描述:
比如EIO 或 RIO之类的远程IO

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

M340没有以太网远程IOBMxCRA312xx)功能。无法设置M340 PLC来控制BMxCRA312xx适配器。只有M580Quantum PAC才能控制BMxCRA312xx远程IO适配器。

在远程通信设置中仅使用M340 PLC时,每个节点上的M340 PLC都需要带有Unity程序。通常用ModbusTCP在不同的M340 PLC之间进行通信。可以使用IO扫描仪或READ_VAR / WRITE_VAR,具体取决于硬件。

M340系列提供仅用于以太网 “远程”站通信的CPU----BMXPRA0100。与其他M340 PLC一样,BMXPRA0100 CPU使用Unity进行编程,以映射远程站的IO模块。BMXPRA0100 CPUUnity程序将本地IO模块数据移入和移出%MW内存地址,以便主M340 PLC进行控制读取和写入远程BMXPRA0100站。