M340程序下载提示“由于兼容性功能列表检查失败问题导致的错误”原因是什么?
问题描述:
M340程序下载提示“由于兼容性功能列表检查失败问题导致的错误”原因是什么?所属产品线:
Modicon M340解决方法:
M340联机错误指出以下消息:由于兼容性而无法传输(功能列表检查失败)Any_Bool,表示M340要求最低版本的固件。M340 CPU所需的最低固件版本和OS版本相等或> V2.70。
问题中的M340 CPU使用固件版本可能小于2.70,需要将其升级到最新版本;也有可能固件选择的版本太高导致,请使用匹配的固件版本。
是否有帮助?