我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMXNOC0401下载程序后,为何RUN和ERR常亮,ETH STS闪烁5次?
问题描述:
BMXNOC0401下载程序后RUN和ERR常亮,ETH STS闪烁5次

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

这是由于Unity Pro或Control Expert软件DTM浏览器中配置的IP地址分配方式和模块背后的旋转开关位置不一致导致的。

软件默认BMXNOC0401 IP分配方式是静态IP,那么模块背后的下开关需调整到C或D。

下开关单独决定模块的IP分配方式。忽略上开关。