Windows 10系统,Unity Pro V12使用USB线缆无法连接M340,驱动为何报错Code 52?
问题描述:
Windows 10系统中,使用USB连接M340,驱动报错Code 52.所属产品线:
Modicon M340解决方法:
Windows 10系统,Unity Pro V12使用USB线缆无法连接M340。查看设备管理器,BMX CPU无法识别并且报错Code 52:

Code 52是Windows 10返回的错误代码,指驱动程序未签名。从Windows 10 build 1607开始,微软要求所有驱动程序必须进行数字签名然后再安装。Unity Pro V12提供的驱动程序没有数字签名,所以会报Code 52.
安装14.12.0.0版本SchneiderPLCUSBDriverSuite驱动可解决此问题(Unity Pro V13.1及以上版本的软件包含此版本驱动)。
需要在设备管理器中先卸载USB驱动,然后重新安装新的驱动。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。