我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M340系列CPU能否通过SD卡将里面的程序读取出来?
问题描述:
M340系列CPU能否通过SD卡将里面的程序读取出来。

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

不能把程序从卡里面读出来。卡的用法如下:1.SDcardwriter工具软件只能把STU格式的程序写到卡里面去;2.READ SD的功能只是判断卡里面有没有程序,是读不出来的;3.不能在ISO的镜像文件里面打开SD_WRITE软件,需要将软件复制出来,在外面打开。