我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M340系列CPU连机提示需要输入密码,没密码如何覆盖程序?
问题描述:
M340系列CPU连机提示需要输入密码,没密码如何清空复位程序?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

此情况用Unity软件没密码连不上的,按照以下步骤可以清空M340系列CPU模块卡中的程序:

1 断电,打开卡槽盖子,拆下CPU自带的存储卡BMXRMS008MP,盖上卡槽盖子。

2 上电,用Unity软件新建一个程序,连接上无存储卡的M340 CPU(建议使用USB电缆),打开卡槽盖子,装上第一步拆下的存储卡,盖上卡槽盖子。

3 用Unity软件将新建的那个程序下载到M340 CPU中即可覆盖之前的程序。