我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M340的IO模块地址采用混合拓扑与状态RAM寻址对CPU固件及Unity Pro版本有什么要求?
问题描述:
M340的IO模块地址采用混合拓扑与状态RAM寻址对CPU固件及Unity Pro版本有什么要求

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

M340的IO模块地址采用混合拓扑与状态RAM寻址,要求CPU固件2.4 或更高版本, Unity Pro 6.1 或更高版本。