M340编程编址模式没有勾选混合拓扑与状态RAM时,上位机如何读取I/O点状态?
问题描述:
M340编程编址模式没有勾选混合拓扑与状态RAM时,上位机如何读取I/O点状态?所属产品线:
Modicon M340解决方法:
M340程序已经采用拓扑编程模式编写完成才发现上位机需要读取M340的I/O点状态怎么办?此时再去修改编址模式为混合拓扑和状态RAM,逻辑程序中却无法识别之前使用的拓扑地址了。推荐利用操作块批量复制I/O点地址到%M中间寄存器的办法去解决这个问题,如%M0:16:=%I0.1.0:16;及%M20:16:=%Q0.2.0:16;这样就有标准Modbus寄存器0XXXX与M340的I/O点对应,上位机可以读取通讯M340的I/O点状态了,如果上位机需要控制开关量输出通道的闭合和关断,那么在程序中加上如%Q0.2.0:16:=%M40:16;操作块即可,详见下图:

是否有帮助?