我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMXP342030内的固件可以转换成BMXP3420302的固件吗?
问题描述:
BMXP342030固件转换成BMXP3420302的固件方法

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

可以将BMXP342030内的固件转换为BMXP3420302的固件,您需要加载两个文件。

这些文件必须按特定的顺序更新。文件见附件(其中第二个附件为BMXP3420302的SV2.5的固件,可以根据需要选择其他版本固件)。

步骤1:使用Unity Loader使用名为BMX2030_to_20302_B.ldx的文件更新BMXP342030的固件。

步骤2:执行完步骤一以后,使用Unity Loader使用名为BMXP3420302_V250.ldx的文件更新BMXP342030的固件。

更新完成后,BMXP342030的内的固件已经为BMXP3420302 SV2.5的固件版本



附件
BMX2030_to_20302_B_20200324100740.ldx
BMXP3420302_V250_20200324100851.ldx