我们今天能为您提供什么帮助?

M340支持以太网远程IO吗?

问题描述:
M340是否支持以太网远程IO

所属产品线:
Modicon M340

应用环境:
M340是否支持远程IO

解决方法:

M340没有以太网远程IO (BMxCRA312xx)功能。无法设置M340 PLC来控制BMxCRA312xx适配器。

只有M580或Quantum PAC具有控制BMxCRA312xx远程IO适配器的能力。

当在远程通信设置中仅使用M340 PLC时,每个M340 PLC都需要配置一个Unity程序作为独立的站。

ModbusTCP通常用于不同M340 plc之间的通信。可以根据硬件使用IO Scanner和/或READ_VAR/WRITE_VAR。

M340系列提供了一种只使用CPU的以太网,BMXPRA0100,用于类似“远程”站通信。

BMXPRA0100 CPU将使用Unity进行编程,就像任何其他M340 PLC一样,以映射远程工作站的IO模块。

用于BMXPRA0100 CPU的Unity程序将需要逻辑将本地IO模块数据从%MW位置移动到另一个位置,以便由中央M340 PLC进行控制,该PLC将读取和写入远程BMXPRA0100站。