我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M340 远程 I/O 站模块BMXPRA0100是否可以带BMXNOM0200来实现串口通讯?最大串口模块数量是多少?
问题描述:
M340 远程 I/O 站模块BMXPRA0100是否可以带BMXNOM0200来实现串口通讯?最大串口模块数量是多少?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

可以,最多可配置4 个串口通讯通道,即可以带 2 到 4 个模块(每个模块仅使用其中一个端口时)。