我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
当通过 DHCP 给 BMXPRA0100 分配IP时,其设备名称是什么?
问题描述:
当通过 DHCP 给 BMXPRA0100 分配IP时,其设备名称是什么?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

DHCP设备名称为BMX_0100_xxy。“xxy”为BMXPRA0100模块的旋转开关上设置的00至159之间的数值,xx是上部旋转开关的值,y是下部旋转开关的值。