我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
可以在带有BMXPRA0100模块的远程机架中配置BMXNOC0401模块吗?
问题描述:
可以在带有BMXPRA0100模块的远程机架中配置BMXNOC0401模块吗?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

不可以。在带有BMXPRA0100模块的远程机架中,仅允许有两个以太网络:1个嵌入在BMXPRA0100上,1个BMXNOE0100模块。