我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Control Expert V15版本中M340系列PLC是否支持IEC61850协议?
问题描述:
Control Expert V15版本中M340是否支持IEC61850协议?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

Control Expert V15版本中M340系列PLC不支持IEC61850协议。