OFS授权丢失的操作步骤
问题描述:
由于硬盘损坏,或者操作系统损坏导致无法及时将授权转移到U盘或者返还到授权中心,使用原有授权码再次注册OFS,会遇到无法再次授权的问题。所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
1.将OFS安装在计算机上,打开计算机或笔记本电脑上的授权工具向导 OFS Registration Tool。

2.在“选择任务Select task”屏幕上。 选择第三个选项:输入收到的授权码(Enter received code)。
3.接下来,它会要求您拨打注册号码(无需拨打电话)并截取以下内容:
序列号:
部件号:
代码输入#:
电脑ID:
4.拨打4008101315转1122自动化组跟工程师说明来电目的,并将留存信息截图及申请表(附件)以邮件形式发送到施耐德电气自动化组邮箱,进行重新授权。重新授权时间在2个工作日左右。
是否有帮助?