我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Control Expert V14或者Unity Pro打开带有PRM组态的工程,提示PRM Master DTM版本不同如何处理?

问题描述:
EcoStruxure Control Expert V14或者Unity Pro打开带有PRM组态的工程,提示PRM Master DTM版本不同如何处理?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

EcoStruxure Control Expert V14或者Unity Pro 打开带有PRM组态的工程,提示

“PRM Master DTM: The version of the DTM stored in the database (1.1.4.0)  is higher  than the version of the DTM installed on the PC (1.1.3.0)”

客户安装了PRM 1.2 或者 1.3的 PRM Master 那么PRM DTM的版本是1.1.3.0,但是客户还安装了随光盘附带Krohne文件夹中的Patch补丁。因此,如果以前软件是安装了Patch补丁,但是新的软件仅安装了PRM Master DTM,没有装Patch,就会出现以上的报错。

解决办法是:卸载之前PRM Master,然后重新安装PRM Master,之后再安装PRM Master DTM Patch;安装CommDTM,然后再安装PRMCommDTMPatch,启动Unity Pro或者Control Expert软件,更新DTM目录即可。