我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M580热备CPU自带以太网RJ45端口的LED指示灯ACT和LNK代表什么含义?
问题描述:
M580CPU热备以太网RJ45端口LED指示灯ACT和LNK的含义

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

每个以太网RJ45连接器都有一对LED指示灯ACT和LNK:

Ethernet 连接器 LED 指示以下状态: