问题描述:
BMECXM0100模块对安装的机架、背板类型和槽位有什么要求?所属产品线:
Modicon M580 ePAC解决方法:
BMECXM0100模块可以安装在M580本地机架或以太网远程子站中,要求背板规格是BMEXBP****,且BMECXM模块只能位于背板的含有以太网接口的槽位上,比如:
BMEXBP1002 背板: 不允许使用插槽 2 和 8。
BMEXBP1200 背板: 不允许使用插槽 2、8、10 和 11。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
BMECXM0100模块可以安装在M580本地机架或以太网远程子站中,要求背板规格是BMEXBP****,且BMECXM模块只能位于背板的含有以太网接口的槽位上,比如:
BMEXBP1002 背板: 不允许使用插槽 2 和 8。
BMEXBP1200 背板: 不允许使用插槽 2、8、10 和 11。
是否有帮助?