如何在M580 DTM中创建IO扫描?
问题描述:
在M580 DTM中创建IO扫描的步骤所属产品线:
Modicon M580 ePAC解决方法:
使用以下步骤在M580 DTM中创建IO扫描变量。
打开DTM浏览器。
右键单击M580并选择Add。

在“添加”窗口中单击Modbus Device

单击Add Request可在请求设置表(即,添加一个长度为100的请求)
单击Apply。
单击OK。

单击请求项
如果您滚动列表,它将显示200项。(每个单词2字节),用于输入和输出选项卡
单击行项目来选择它。
单击“定义项”。

选择一个变量类型。
输入变量的名称。
单击OK。

单击Apply。

打开数据编辑器。
如果您试图将%MW变量分配给设备DDT变量,它将失败。

注意:为了给设备DDT变量分配一个寄存器,它必须转换为INT。

是否有帮助?