M580热备用控制器的链路线缆订货号是多少?
问题描述:
M580热备用控制器的链路线缆订货号所属产品线:
Modicon M580 ePAC解决方法:
M580热备用控制器附带空的SFP插座。需要在单模光纤和RJ45铜SFP收发器之间做出选择。这些收发器是单独购买的。
如果M580 HSBY链路是光纤,则使用490NAC0201 SFP收发信器。要插入每个BMEH58xx40冗余处理器的HSBY链路SFP插座中。但是,我们没有为M580热备份同步链路提供光缆,需要购买第三方光缆。SFP接口收发器(490NAC0201)使用单模光纤。
光纤要求如下:
•连接类型:LC-LC
•光纤规格:0S1/0S2;9/125μm
•插入损耗:<=0.3db
如果您使用的是 490NAC0100 铜芯缆线收发器,您可以选择使用以下 5 米以太网屏蔽双绞线 Cat5e 直通铜芯缆线来建立热备连接:
•490NTW00005:符合 CE 标准
•490NTW00005U:符合 UL 标准
是否有帮助?