我们今天能为您提供什么帮助?

M580及BMXCRA31210、BMECRA31210、140CRA31210 服务端口带宽限制是多少?

问题描述:
M580及BMXCRA31210、BMECRA31210、140CRA31210 服务端口带宽限制是多少

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

BMEP58xxxx: 100mbps(无限制)

BMEH58xxxx: 100mbps(无限制)

BMXCRA31210: 5mbps

BMECRA31210: 5mbps

140CRA31200: 5 Mbps