我们今天能为您提供什么帮助?

BMXXTSCPS10和BMXXTSCPS20有什么区别?

问题描述:
描述BMXXTSCPS10和BMXXTSCPS20的区别

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

BMXXTSCPS10配件包,包含以下设备:

一个 5 针螺钉端子块

一个 2 针螺钉端子块

一个指导系统(仅限 AC 模块)

BMXXTSCPS20 配件包,包含以下设备:

一个 5 针弹簧端子块

一个 2 针弹簧端子块

一个指导系统(仅限 AC 模块)