我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMXDAI1615用于开路检测的外部电阻可否不接?
问题描述:
BMXDAI1615用于开路检测的外部电阻可否不接

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

BMXDAI1615 如果需要开路检测且传感器的漏电流小于0.3mA(OFF 状态),需要增加外部电阻器,将其与传感器并联。外部分流电阻器的推荐阻值为200KΩ(1W)。


如果不需要开路检测功能或者传感器的漏电流不小于0.3mA(OFF 状态),无须增加电阻器。