我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
哪个IODDT数据类型可以读取M340模拟量输入模块的通道值及其他通道诊断信息?
问题描述:
读取M340模拟量输入模块的通道值及其他通道诊断信息

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

BMXAMI0410、BMXAMI0800、BMXAMI0810及BMXAMM600混合模块的输入通道值及其他通道诊断信息的IODDT类型是T_ANA_IN_BMX。

BMXART0414/BMXART0814的通道值及其他通道诊断信息的IODDT类型是T_ANA_IN_T_BMX。