问题描述:
BMXDAI1615通道接线问题所属产品线:
Modicon X80 I/O平台解决方法:
BMXDAI1615通道外接的电阻用来检测断线。断线检测功能通过检测传感器的漏电流来指示断线错误。
如果需要断线检测且传感器的漏电流小于0.3mA(OFF 状态),需要增设外部电阻器,将其与传感器并联。外部分流电阻器的推荐阻值为 200 kΩ (1 W)。
如果不需要断线检测功能或者传感器的漏电流不小于0.3mA(OFF 状态),无须加电阻。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
是否有帮助?