我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如果BMXDRA1605模块的0到7通道接了24V的设备,8到15通道是否还可以接220V的设备使用?
问题描述:
如果BMXDRA1605模块的0到7通道接了24V的设备,8到15通道是否还可以接220V的设备使用?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

可以,因为BMXDRA1605模块的前8个通道和后8个通道的公共端是分开的,如下图: