我们今天能为您提供什么帮助?

在哪里可以找到称重模块PMESWT0100的DTM?

问题描述:
称重模块PMESWT0100的DTM怎样查找?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

称重模块PMESWT0100 DTM可在2个位置找到:

1.在Unity pro文件夹中:

2. 在SCAIME网站上的链接http://www.scaime.com/fr/487/produit/outils-logiciels-pmeswt-pour-unity-m580.html,系统将提示您创建一个帐户: