问题描述:
BMEP582020是否可以通过BMECRA31210扩展远程IO?所属产品线:
Modicon M580 ePAC解决方法:
不行的,所有20结尾的M580系列CPU都只能接DIO,不能接BMECRA31210扩展远程IO(RIO),需要40结尾的M580系列CPU才能支持BMECRA31210扩展远程IO,如BMEP582040。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
不行的,所有20结尾的M580系列CPU都只能接DIO,不能接BMECRA31210扩展远程IO(RIO),需要40结尾的M580系列CPU才能支持BMECRA31210扩展远程IO,如BMEP582040。
是否有帮助?