我们今天能为您提供什么帮助?

BMEH582040等热备冗余系列PLC的Service端口能通过普通交换机连接到同一个子网内吗?

问题描述:
BMEH582040等热备冗余系列PLC的Service端口能通过普通交换机连接到同一个子网内吗?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

根据2019年3月版《Modicon M580 热备常用架构系统规划指南》第75页所示“示例2”架构图,勾选上BMEH58系列CPU的服务端口“在热备处理器上自动锁住服务端口”选项即可实现将BMEH58系列CPU的服务端口通过普通交换机连接到同一个子网内。注意,满足前提条件是BMEH58系列CPU的固件版本必须是SV2.70及以上,编程软件必须是Unity Pro V13.1或者EcoStruxure Control Expert V14.0及以上版本才行。