我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M580带BMXPRA0100通讯时,是否有DTM可供使用?
问题描述:
M580带BMXPRA0100通讯时,是否有DTM可供使用?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

有的。 Unity Pro V13.1及更高版本引入了PRA DTM。 它允许从DTM启动第二个Unity Pro或Control Expert的实例,然后可以在其中创建BMXPRA0100项目并将其用作将来的模板。