FA419517
FA419517
我们今天能为您提供什么帮助?
BMENOC0301/11 模块支持分布式设备的最大数量是多少?
问题描述:
BMENOC0301/11 模块支持分布式设备的最大数量是多少?
所属产品线:
Modicon M580 ePAC
解决方法:
每个 BMENOC0301/11 模块只能扫描 128 个设备,在这 128 个设备中:
16 个为本地从站保留;
112 个可用于待扫描的分布式设备。
首次发布日期:
2021/6/28
修订日期:
2021/6/28
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M580
探索更多
范围:
Modicon M580