问题描述:
在将M580从v2.20降到较低版本后,为什么Syslog服务器停止记录消息?所属产品线:
Modicon M580 ePAC解决方法:
在版本2.20中,一条消息从PAC发送到服务器,然后关闭带有FIN标志的连接。 在2.30及更高版本中,从PAC发送消息后,将使用RST关闭连接。 以太网允许使用“完成”或“重置”来关闭连接。 Syslog服务器应允许同时使用FIN或RST来关闭连接。 检查Syslog服务器规则以查看是否可以更改它们以记录TCP RST数据包。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
在版本2.20中,一条消息从PAC发送到服务器,然后关闭带有FIN标志的连接。 在2.30及更高版本中,从PAC发送消息后,将使用RST关闭连接。 以太网允许使用“完成”或“重置”来关闭连接。 Syslog服务器应允许同时使用FIN或RST来关闭连接。 检查Syslog服务器规则以查看是否可以更改它们以记录TCP RST数据包。
是否有帮助?