我们今天能为您提供什么帮助?

BMENUA0100有哪几种模式?如何切换?

问题描述:
BMENUA0100有模式切换

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

BMENUA0100一共分为两种模式,分别如下:

安全模式,标准模式。

切换方式如下:

每当将网络安全运行模式从安全模式切换到标准模式,或者从标准模式切换到安全模式时,在配置新模式之前,都应执行重置操作,切换模式使用背面的旋转开关来操作,具体如下: