我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]M580PLC的RIO子站BMXCRA31210或BMECRA31210设置里的"保持时间"的意义是什么?
问题描述:
M580PLC的RIO子站BMXCRA31210或BMECRA31210设置里的"保持时间"的意义是什么?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

保持时间:它表示设备输出在通讯中断之后,恢复为其故障预置值之前维持在其当前状态的时间(以毫秒为单位)。设置的范围为 50 毫秒至 65530 毫秒。

注意事项:

1、由于分布式设备在切换期间并未与主要 CPU 相连,所以应将保持时间设置为一个大于预计通讯中断持续时间的值。可以参考后面的设定值:

对于 Modbus TCP 设备:
  • 设置保持时间超过:4.4 x(MAST 周期)+ 600 毫秒。
对于以太网/IP 设备:
  • 设置保持时间超过:4.4 x(MAST 周期)+ 5000 毫秒。

2、这个设置只针对RIO子站上的输出模块DO点生效。

3、DO输出模块有故障预置值和维护两种模式,掉站保持的顺序是先进入保持时间,时间到了后进入故障预置或维护模式。