我们今天能为您提供什么帮助?

M580系列PLC在使用Control Expert Classic v15 软件时,如何操作复位或保存%MW的数据?

问题描述:
M580系列PLC在使用Control Expert Classic v15 软件时,如何操作复位或保存%MW的数据?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

可以使用系统变量%SW96。

该字用于复制或删除传入/传出内部闪存的当前 %MW 值,并提供操作的状态。可通过用户程序或终端对其进行读取:
  • %SW96.0:请求将 %MW 的当前值复制到内部闪存。在请求保存时,该字由用户设置为 1;当正在执行保存时,该字由系统设置为 0。
    注意: 必须停止处理器才能通过 %SW96.0复制。
  • 当完成保存时和正在执行保存时,%SW96.1由系统分别设置为 1 和 0。
  • %SW96.2= 1 指示在执行保存或恢复操作期间出现错误(有关错误代码定义,请参阅 %SW96.8 至 %SW96.15)。
  • %SW96.3= 1 指示正在执行恢复操作。
  • %SW96.4可由用户设置为 1,以在内部闪存中删除 %MW 区域。
  • %SW96.7= 1 指示内部存储器具有有效的 %MW 备份。
%SW96.8至 %SW96.15 是 %SW96.2 设置为 1 时的错误代码:

  • %SW96.9= 1 指示保存的 %MW 数量小于配置的数量。
  • %SW96.8= 1 和 %SW96.9 = 1 表示保存的 %MW 数量大于配置的数量。
  • %SW96.8= 1、%SW96.9 = 1 和 %SW96.10% = 1 指示在内部闪存中检测到写入错误。