我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Control Expert V14软件在线监控时,导通的触点为什么显示蓝色方框背景?
问题描述:
Control Expert V14软件在线监控时,导通的触点为什么显示蓝色方框背景?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

正常在线监控导通的触点看到的是绿色加粗的双竖线,如果是看到导通的触点显示蓝色方框背景,如下图,可能是取消勾选了工具-项目设置-生成设置-“生成并带有LD链路动态显示”造成的,也有可能是工具-选项-连接-缺省连接模式选择了“使用监控模式”造成的。