我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Control Expert 中创建DFB功能块,右键功能块名称对功能块进行“分析类型”操作,为什么会出现“分析类型”为灰色不能操作状态?
问题描述:
Control Expert 中创建DFB功能块,不能进行“分析类型”操作。

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

DFB进行“分析类型”操作时需要看DFB的图标状态,当状态为黄色三角形时,是可以进行“分析类型”操作的,当“分析类型”操作完成后且DFB无错误,图标会变成黄色方形,此时右键DFB名称可以看到“分析类型”字体会变灰色不能操作的状态,且再次打开工程进行“分析类型”操作时,“分析类型”依然是灰色不能操作状态,只有对DFB进行编辑后图标才会再次变为黄色三角形,此时才能进行“分析类型”操作。

1新建的DFB没有进行“分析类型”操作时可以看到test左侧为黄色三角形图标。


2右键test进行 “分析类型”操作,此时“分析类型”为黑色字体可操作状态。

3当“分析类型”操作完成且DFB无错误,test左侧图标变为黄色方形,此时右键鼠标可以看到“分析类型”为灰色不可操作状。