我们今天能为您提供什么帮助?

Control Expert中有多个导出的自定义功能块,导入时候必须得一个个的导入,是否可以批量导入?

问题描述:
Control Expert中有多个导出的自定义功能块,导入时候必须得一个个的导入,是否可以批量导入?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

可以,导出的时候不要选择单个的DFB导出,请选择导出的功能块类型”——导出,这样导出就是所有的DFB为一个.XDB文件,再在新项目中导入此文件即可导入所有的DFB.