我们今天能为您提供什么帮助?

在Ecostruxure Control Expert 中对int变量怎么取对应个位,十位?

问题描述:
在Ecostruxure Control Expert 中对int变量怎么取对应个位,十位

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

1:编程调用int_to_string及DELETE_INT 指令,如下图

2:举例设置INT变量数值,仿真测试如下图