我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
WIN 10专业版操作系统安装Control Expert V14时报Microsoft SQL CE 3.5 SP2失败怎办?
问题描述:
安装Control Expert V14时报Microsoft SQL CE 3.5 SP2失败怎办?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

安装Control Expert V14出现Microsoft SQL CE 3.5 SP2失败的原因是使用了解压后的文件夹进行安装。经实测,使用虚拟光驱加载Control Expert V14的ISO镜像文件的方式安装是能正常安装此软件的。