我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Control Expert V14如何导出导入授权?

问题描述:
EcoStruxure Control Expert V14如何导出导入授权?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

EcoStruxure Control Expert V14导入导出授权方法与之前Unity Pro 13.1及之前的版本不一样,不使用U盘,但是需要联网操作,具体步骤如下:

1 打开Schneider Electric License Manager,本地选项卡表格中找到“EcoStruxure Control Expert XXX”并选中(一定要记住Activation ID),然后点击右下角“归还”按钮,弹出“归还进行中”窗口并显示“完成”按钮即可,导出授权即已完成。

2 打开Schneider Electric License Manager,点击本地选项卡左下角“激活”,在弹出的激活选项卡中输入之前导出的或者购买的Activation ID,弹出“激活中”窗口并显示“完成”按钮即可,导入授权即已完成。

注意:如果EcoStruxure Control Expert V14授权没有关联到你的网络用户账号,那么每年只能执行一次导出导入授权操作!