问题描述:
查看EcoStruxure Control Expert软件中变量的使用的次数所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
在EcoStruxure Control Expert软件变量表中可以直接查看变量是否使用过,在变量表中 自定义列--已使用,调出“已使用”列,0表示没有使用过,相应数字表示使用的次数,如图:
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
在EcoStruxure Control Expert软件变量表中可以直接查看变量是否使用过,在变量表中 自定义列--已使用,调出“已使用”列,0表示没有使用过,相应数字表示使用的次数,如图:
是否有帮助?