我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Control Expert中定义DDT类型变量,在基本变量定义一个该DDT类型变量,并分配%MW*地址,它的bool型元素地址也都是%MW*,为什么?
问题描述:
在Control Expert中定义DDT类型变量,在基本变量定义一个该DDT类型变量,并分配%MW*地址,它的bool型元素地址也都是%MW*,为什么?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

DDT变量分配%mw*地址,它的bool型元素地址也都是%MW**(按元素顺序分配地址),每个bool量占用一个字节,比如2BOOL都占用%MW3,第一个是%MW3.0 第二个是%MW3.8。如下图所示: