我们今天能为您提供什么帮助?

Control Expert软件中FBD语言编程窗口能否显示变量注释?

问题描述:
Control Expert软件中FBD语言编程窗口能否显示变量注释?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

Control Expert 软件中,使用FBD编程语言编写的程序段,不能使用混合显示模式来显示变量的注释和地址,只有使用LD语言编写的程序段才能使用混合显示模式。

FBD编程语言中,可以以文本对象的形式给程序段添加注释,添加文本注释的方法有以下几种:

  • 使用菜单命令:编辑 → 新建 → 注释;
  • 使用右键快捷菜单中的注释命令;
  • 按编程电脑快捷键 F8 键;
  • 点击工具栏"注释"图标,(使用工具栏中的按钮显示或隐藏注释)。