我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
为什么我卸载EcoStruxure Control Expert V14.0重新安装Unity Pro V13.1会失败?
问题描述:
卸载EcoStruxure Control Expert V14.0重新安装Unity Pro V13.1的方法

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在卸载EcoStruxure Control Expert V14.0之后安装UP13.1时,出现以下错误消息:

Error during the initialization of the programming unit (initialization of the STMSDK COM object): Unexpected exception (memory allocation, ...)

在卸载EcoStruxure Control Expert V14.0之后,在重新安装UPV13.1之前,请执行以下操作

删除以下文件:

C:\Program Files (x86)\Common Files\Schneider Electric Shared\RAT