可以在安装了Unity Pro的PC上同时安装EcoStruxure Control Expert吗?
问题描述:
可以在安装了Unity Pro的PC上同时安装EcoStruxure Control Expert吗?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
在已安装Unity Pro的PC上安装EcoStruxure Control Expert时,安装过程将自动删除Unity Pro。因此,不可能在同一台PC机上同时拥有Unity Pro和EcoStruxure控制专家。解决方案是为Unity Pro或EcoStruxure Control Expert安装在单独的虚拟机里。
是否有帮助?