我们今天能为您提供什么帮助?

Control Expert 14.0软件兼容什么操作系统?

问题描述:
Control Expert 14.0软件兼容什么操作系统

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

Control Expert 14.0软件兼容以下操作系统:

Microsoft Windows 7 Professional 32(*) / 64bits

Microsoft Windows 10 32(*) / 64bits

*必须使用Windows 7 64位系统来配置Modicon M580控制器的项目或使用DTM的项目。

Microsoft Windows Server 2016

Control Expert 需要MicroSoft .NET 3.5 和 .NET 4.5.2插件。