我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Control Expert 软件中real类型数组里的变量如何求和?
问题描述:
Control Expert 软件中real类型数组里的变量如何求和?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

有二种方法:一种是通过编程实现,两外一种是调用SUM_ARREAL 指令。

例如新建一个real类型的数组real10_1,  bool类型变量B,int 类型变量int10,real类型变量real10。

第一种方法,编程如图1:

图1

仿真结果如图2:real10 求和结果值为30。

图2

第二种方法,如图3:

图3