我们今天能为您提供什么帮助?

客户用Unity Pro V8.0做的程序在V13.0版本打开却提示没有安装Modbus TCP Communication DTM?

问题描述:
客户用Unity Pro V8.0做的程序在V13.0版本打开却提示没有安装Modbus TCP Communication DTM?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

原因是没有安装V13.0 HF2的补丁,实测安装补丁后能正常打开。